Telekommunikationsnetzwerke

Übersicht

Die großen Herausforderungen der Welt meistern

Wir verbinden Menschen mit Sprach-, Video- und Datenübertragungen und sind weltweit für unsere rekordverdächtige Technologie und Informationsbereitstellung bekannt - wann und wo auch immer sie benötigt wird.

Unser umfangreiches Angebot an Glasfaser- und Kupferverkabelungslösungen verbindet die Kommunikation mit Gemeinden auf globaler Ebene. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie allen Anforderungen gerecht werden - ob Kapazität, hohe Übertragungsleistung, geringe Interferenzen oder elektromagnetische Verträglichkeit - und werden im Einklang mit den sich entwickelnden Kundenanforderungen entwickelt. Und wir sind ein wichtiger Akteur bei der Innovation, Verbesserung und Einführung von Netzwerken der nächsten Generation, wie Hybridkabel, Fibre-to-the-Antenna (FTTA) und 5G. Wir entwickeln maßgeschneiderte und marktreife Glasfaser-, Strom- und Hybridverkabelungs- und Konnektivitätslösungen, um die massiven Netzwerkanforderungen von morgen zu erfüllen.

Konnektivität

Wir sind Anbieter von Komplettlösungen mit einer unvergleichlichen Liebe zum Detail. Von der Forschung und Konzeption über die Erstellung und Prüfung bis hin zur Installation und Nachbereitung der Bereitstellung. Unser Portfolio an optischen Verbindungen ermöglicht es Ihnen, Netzwerke zu schaffen oder zu verwalten, die den Anforderungen von heute und morgen gerecht werden.

Unser Portfolio umfasst Racks, Muffen, Wanddosen, Kundenanschlussdosen und vorverdrahtete Produkte - einschließlich Produkte für den Innen- und Außenbereich, CoEx und hohe Dichte.

Unser umfangreiches Portfolio an vorkonfektionierten optischen Kabeln ist für jede Umgebung geeignet und in einer Vielzahl von Faserzahlen, Fasertypen, mechanischen Konstruktionen und Montagen erhältlich.

Lösungen im Mittelpunkt

Highlights aus unserem Telekommunikationsgeschäft

CasaLink Block Terminal

CasaLink Block Terminal

Flexribbon

Flexribbon

Fibre optic systems for special applications

Faseroptische Systeme für spezielle Anwendungen

Telecoms connectivity products

Produkte für die Telekommunikationsanbindung

Microduct cables

Microduct-Kabel

5G Network Solutions

5G-Netzwerklösungen

karona

Karona Überblas-System

coez

CoEx - Koexistenzelement für den Netzausbau

RetractaNet

RetractaNetxs

flexibox

Flexibox

Unsere Lösungen für Telekommunikationsnetze

Die Prysmian Group bietet ein umfangreiches Sortiment an optischen Antennenkabeln an, die sich auf den Bedarf an hoher Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz konzentrieren. Die Kabel sind in einem breiten Mix von Faserzahlen, Fasertypen und mechanischen Konstruktionen erhältlich, je nach spezifischer Anwendung.

Kabel für erdverlegte Anlagen sind so konzipiert, dass sie auch den anspruchsvollsten Umweltanforderungen gerecht werden.
Die Produkte sind in einer breiten Palette von Faserzahlen, Fasertypen und mechanischen Konstruktionen erhältlich, je nach der spezifischen Anwendung.

Ein komplettes Kabelportfolio für typische Innen- und Außenanwendungen wie Riser, Drop, Indoor/Outdoor und Fassade ist verfügbar. Diese Kabel können in verschiedenen Faserzahlen und Fasertypen geliefert werden. Gebäudekabel sind mit der knickunempfindlichen Glasfaser BendBright XS ausgestattet.

Es steht eine breite Palette von Kabeln für raue Umgebungsbedingungen zur Verfügung - z. B. für Öl und Gas, Eisenbahnen, Industrie, Hochspannungsleitungen, U-Boot-, Kanalisations- und Militäranwendungen.

Die Prysmian Group bietet ein umfangreiches Sortiment an optischen Flachbandkabeln an. Die Kabel sind in einem breiten Mix aus Faserzahlen, Fasertypen und mechanischen Konstruktionen erhältlich, je nach spezifischer Anwendung.

Es ist eine breite Palette an leistungsstarken, vorkonfektionierten Kabeln für verschiedene Anwendungen erhältlich.
Pigtails, Patchcords, vorkonfektionierte Riser-Kabel können in verschiedenen Längen, Fasertypen und Steckern geliefert werden, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

Ein komplettes Sortiment an Produkten für die Verbindung zwischen den Einspeise- und den Abzweigkabeln für Anwendungen in Mehrfamilienhäusern. Zu diesen Produkten gehören Gebäudeverteilerkästen, Spleißkästen, Steigkästen, Multi-Operator-Kästen und Einführungseinheiten.

Es sind verschiedene Modelle von Kundenanschlusskästen für den Anschluss des Endbenutzers an das Netz erhältlich.  Diese Produkte können werkseitig vorkonfektioniert werden, um die Installationszeit zu optimieren.

Die Produkte und Lösungen der Prysmian Group für Außenanlagen sind auf Vielseitigkeit ausgelegt und decken alle Anforderungen an das Kabelmanagement ab, unabhängig vom Netzwerktyp. Eine breite Palette von Verschlüssen, Straßenschränken und Zubehör ermöglicht es dem Netzplaner, die für jeden Fall am besten geeignete Lösung zu wählen.

Produkte für Anwendungen in Zentralbüros, Rechenzentren und Außenanlagen sind in verschiedenen Konfigurationsoptionen, teilweise oder vollständig werkseitig montiert, erhältlich. Diese Produkte umfassen eine komplette Reihe von Racks und rackmontierten Einheiten.

Ein umfassendes Sortiment an Produkten - wie Steckverbinder, Adapter, Abisolierwerkzeuge, Blown-Fiber-Kompressoren usw. - ist für den Einsatz in allen Netzwerkanwendungen erhältlich.

Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Kupfer-Telekommunikationskabeln bietet die Prysmian Group ein umfangreiches Sortiment an, das sich für unterirdische, luftgestützte und zentrale Büroanwendungen eignet, einschließlich der neuesten xDSL-Technologien.

Die Microduct-Kabel der Prysmian Group bieten einen Schritt nach vorne in der Kabelminiaturisierung, indem sie mit Weltrekord-Faserdichten und Kabeldurchmessern aufwarten.  In dieser Kategorie stellt Prysmian die "Sirocco Microduct-Kabel" vor, die speziell für die Einblas-Installation entwickelt wurden. Sie sind die ideale Komponente für Zugangsnetze mit hoher Dichte, FTTx und 5G-Infrastrukturen und sind in Faserzahlen von 96 bis 576 erhältlich.

Fibre To The Antenna (FTTA) bezieht sich auf die Verkabelungs- und Verbindungsausrüstung, die an Antennenstandorten von Mobilfunknetzbetreibern verwendet wird. Diese Ausrüstung ermöglicht es, Strom und Daten zu den Funkköpfen zu bringen. Die Prysmian Group hat erstklassige Hybridkabel und Verteilerkästen, die an verschiedene Szenarien angepasst werden können, und Plug-and-Play-Hybriddrops entwickelt. Diese Lösungen bieten stabile und flexible elektrische und optische Verbindungen sowohl für 4G- als auch für 5G-Funkköpfe.
Darüber hinaus wurden spezielle einblasbare Hybridkabel entwickelt, um Anforderungen wie die Fernspeisung zu erfüllen. Auf diese Weise lassen sich Strom und Daten in einer einzigen Verkabelungsinfrastruktur zusammenführen, wobei vorhandene Leerrohre wiederverwendet werden und somit Grabungsarbeiten reduziert oder ganz vermieden werden können.

 

Erfolgsgeschichten Telekommunikation

Referenzbeispiele

Memorandum of collaboration between prysmian group and the Cluj Metropolitan Are

Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen der Prysmian Group und dem Verein für interkommunale Entwicklung des Großraums Cluj

When times are tough, Prysmian get tougher: the first Australian made Flexible R

Wenn die Zeiten hart sind, wird Prysmian härter: das erste in Australien hergestellte Flexible Ribbon wird in Sydney installiert

CERN reduces congestion in LHC tunnels

CERN reduziert Staus in LHC-Tunneln

Prysmian Group to develop the largest project for broadband TLC cable in Mexico

Prysmian Group entwickelt das größte Projekt für TLC-Breitbandkabel in Mexiko

370x370-australia.png

Hochgeschwindigkeitsnetz in Adelaide, Australien, mit TPG Telecom

Prysmian Group supporting CityFibre’s UK full fibre rollout

Prysmian Group unterstützt CityFibre bei der Einführung von Glasfaser in Großbritannien