DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 2 - Allgemeine Überschrift

Kabel ist nicht gleich Kabel (engl. ACANTS: All Cables are not the Same)

Innovative Lösungen für die Zukunft des Bauens

Kabel ist nicht gleich Kabel (engl. ACANTS: All Cables are not the Same)

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 2 - Text

Wachsender Bedarf an hochwertigen Kabeln

Prysmian leistet bereits heute einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Städte von morgen. Richtungsweisende, moderne Architektur ist ein maßgeblicher Faktor der stark urbanisierten Lebensweise der Zukunft und strebt in die Höhe, um Wohnraum für viele Tausend neue Stadtbewohner zu schaffen.

In diesem sich schnell verändernden Umfeld unterstützen wir die Bauindustrie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben: Sicherung der Lebensqualität in Städten und wirtschaftliche Installationszeiten trotz Implementierung besser wirksamer Sicherheitslösungen.

Niemals war die Kabelqualität wichtiger als heute.

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 2 - Text - 1

​​​​​​Feuer: die Fakten

  • 90 % aller Brände sind Brände im Inneren von Gebäuden.
  • Jedes Jahr kommen 4000 Menschen durch Feuer ums Leben.
  • Fehlerhafte Elektroinstallationen sind die zweithäufigste Brandursache.

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 2 - Text - 2

Qualität zählt

Dass moderne Gebäude funktionieren, verdanken sie unter anderem kilometerlangen Kabel- und Leitungsverbindungen. Die Verkabelung ist elementar für den reibungslosen Alltagsbetrieb, aber auch für die Sicherheit – vor allem im Hinblick auf Brandrisiken und in Notsituationen. Trotzdem sind noch immer viele Kabelprodukte erhältlich, die den einschlägigen Sicherheitsnormen nicht genügen.

Obwohl die Kosten für die Kabel nur einen verschwindend geringen Anteil an den Gesamtprojektkosten haben, fällt die Wahl häufig auf minderwertige Qualitäten, mit unter Umständen erhöhtem Risiko für die Bewohner oder auch deutlich höherem Installationsaufwand.

Da Qualitätsunterschiede meist nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, herrscht noch immer die weitverbreitete Fehleinschätzung, alle Kabelprodukte seien gleich.
 

Wir setzen die Maßstäbe für Kabelsicherheit

Um die Qualitätsunterschiede nachzuweisen und das dringend notwendige Umdenken einzuleiten, hat die Prysmian Group als weltweite Nummer eins auf dem Kabelmarkt ein einzigartiges Prüfsystem entwickelt, mit dem sich Leitungen und Kabel unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Leistung und Verarbeitbarkeit bewerten und vergleichen lassen. Durch den Prysmian-Performancetest lassen sich die durch die Verwendung von Prysmian- und Draka-Kabeln zu erzielenden Vorteile in objektive Zahlen fassen.

Mehr als 80 verschiedene Marken wurden inzwischen dem Prysmian-Performancetest unterzogen. Dabei wurden in über 10.000 Einzelprüfungen Ergebnisse für die folgenden fünf Prüfkategorien ermittelt:

  1. Geometrische Eigenschaften

  2. Elektrische Eigenschaften

  3. Mechanische Eigenschaften

  4. Leistung

  5. Verarbeitbarkeit

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 2 - Text 2 col

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Energie & Steuerung - Fokus auf 2 - Text - 3

Nachweislich besser in der Praxis

Unsere Kabel wurden auch in konkreten Bauprojekten analysiert. Die Ergebnisse belegen einen höheren Sicherheitsstandard, höhere Energieeffizienz und Einsparungen bei der Installationszeit um bis zu 32 %, d. h. erhebliche Einsparungen bei den Gesamtprojektkosten.

Die hierdurch gewonnen Kostenvorteile überwiegen den höheren Anschaffungspreis hochwertiger Kabel bei weitem.

Unsere Mission sind auch in Zukunft innovative Kabelprodukte, die sich im weltweiten Vergleich sowohl durch überlegene Funktionseigenschaften als auch durch messbare wirtschaftliche Vorteile bei den Verlege- und Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) auszeichnen.

ACANTS - All cables are not the same

ACANTS - All cables are not the same

All Cables Are Not The Same! Preview 1

All Cables Are Not The Same! Preview 1

All Cables Are Not The Same! Preview 2

All Cables Are Not The Same! Preview 2

Kayganlik

Kayganlik

Merdivende Yanma

Merdivende Yanma

Siyrilabilirlik

Siyrilabilirlik

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian